This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:Mac 过滤器

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838992/cc3200-mac-filter

器件型号:CC3200

我们正在使用 CC3200滤波器功能、并且能够创建滤波器树。 此树用于过滤所有 MAC 地址与树中的一个地址不匹配的设备。 这意味着我们将使用对 MAC 地址白名单功能的筛选。 我们创造了这棵树,并测试了它是否能实现梦想。 直到树超过27个节点。 之后,所有其余节点就像不再“使用”或“选中”了一样。 放置在节点#27之后的节点中的 MAC 地址被阻止使用 CC3200、因为即使地址在筛选器树中也找不到它们。 我已经仔细检查了 MAC 地址是否正确、这些树节点的创建和链接是否正确。 我还仔细检查了从 TI 的 API 获取的所有返回值是否为非故障。 您是否碰巧有任何可能导致这种行为的想法? 在 TI 的 wiki 中,最多有64个节点。 我假设单个滤波器树可能会这么高、但不是这样吗?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯

    您能否提供有关如何创建和启用这些滤波器的代码片段? 您是否使用组合滤波器?

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已收到客户提供的代码、但不会在公共论坛上共享客户代码。

    我们可以将其脱机吗?

    BR

    安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    当然。

    此致、

    Vince