This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:支持的 AP 和 STA 安全特性。

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/839133/wl1837mod-supported-security-features-for-ap-and-sta

器件型号:WL1837MOD

各位专家:

 http://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-NLCP 上介绍了以下功能

安全性:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2

另一方面、在表3中。 2.3中的 WiLink 8规范 WiLinkTm8 WLAN 特性用户指南( www.ti.com/lit/SWRU423 )中的 WiLink 8规范如下:

STA 安全个人版:开放式、WEP 40/128、WPA/WPA2-PSK 不可配置

企业:EAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAPv0

 AP 安全个人:开放、WEP 40/128、WPA/WPA2-PSK hostapd.conf

企业:不支持

上面似乎有一些矛盾。
您能否告诉我用于 Linux OS 的 WiLinkTm8 Wi-Fi 驱动程序支持的正确安全功能?
我想将 Open、WEP 40/128、WPA/WPA2-PSK 用于 AP 和 STA。

您能告诉我"hostapd.conf "对于 AP 的含义吗?

提前感谢您抽出宝贵时间为我授课。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    "不可配置"并不意味着不支持该功能。 它只是表示支持这些安全模式、只是不能在 STA 模式下配置。   

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的快速回复。
    我能够理解这种情况。

    关于  "hostapd.conf"、我找到了下面的 wiki。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    我将使用它作为参考。
    如果您还有其他好东西、请告诉我。

    此致、
    Hitoshi