This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:GSM 通信问题

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/837591/cc3220sf-launchxl-gsm-communication-problem

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我正在处理 cc3220SF。 我尝试与 GSM 模块 BG96通信。

我从 cc3220发送简单的命令"at\r"、并使用响应"at\r\n"、但我无法获得回复。 我还尝试从微控制器发送命令"at\r"、并在终端等待响应、在这种情况下也不接收数据。  

如果我从终端发送"at\r"并等待微控制器上的响应、我得到响应"at\r\n"。   

当命令通过终端发送时、我验证 BG96模块及其工作正常。  

有人能告诉我什么是问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的情况下、许多事情可能是错误的。 从不正确的连接、错误的波特率到 UART 代码实现的问题。 我建议使用 osicilosppe 或逻辑分析仪并直接查看 UART RX/TX 引脚。

    我也不理解您的连接。 您将讨论"CC3220"以及"微控制器"。 您能更具体吗? 您能否提供连接原理图或高分辨率照片? 您使用什么开发环境?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对 cc3220使用微控制器字。 在所有情况下、使用波特率为115200。

    BG96和 cc3220的接地引脚短接。

    发送自 接收到 响应
    cc3220 TX 到 BG96rx BG96rx 至 cc3220tx 未接收
    cc3220 TX 到 BG96rx BG96rx 至 端子 TX 未接收
    端子 TX 至 BG96rx BG96rx 至 cc3220 TX 接收
    端子 TX 至 BG96rx BG96rx 至 端子 TX

    接收

    对于前两种情况、cc3220 TX 引脚正确发送"at\r"发送、我使用 cc3220tx 到终端 Rx 来检查它。

    注意:在所有这种情况下、我复位 BG96、然后 BG96发送"RDY"在终端和 cc3220上被正确接收。

    谢谢、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

    很抱歉、我仍然不理解您上面的表格(对我来说这毫无意义)。 您能否提供连接图?

    是否确定您具有正确的电压电平(所有侧都具有相同的 UART 电平)? 您是否看过示波器或逻辑分析仪的 UART RX、TX?

    首先、您应该检查 UART 的软件实现是否正确。 这可以通过纯 RX/TX 回路来检查。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

    我将关闭此主题并转发给您、以便添加您对相关主题的评论(https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/837878)。

    我认为、需要使用逻辑分析仪来了解问题(即良好和不良用例之间的差异)。

    BR、

    Kobi