主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我正在处理 cc3220SF。 我尝试与 GSM 模块 BG96通信。
我从 cc3220发送简单的命令"at\r"、并使用响应"at\r\n"、但我无法获得回复。 我还尝试从微控制器发送命令"at\r"、并在终端等待响应、在这种情况下也不接收数据。
如果我从终端发送"at\r"并等待微控制器上的响应、我得到响应"at\r\n"。
当命令通过终端发送时、我验证 BG96模块及其工作正常。
有人能告诉我什么是问题吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在处理 cc3220SF。 我尝试与 GSM 模块 BG96通信。
我从 cc3220发送简单的命令"at\r"、并使用响应"at\r\n"、但我无法获得回复。 我还尝试从微控制器发送命令"at\r"、并在终端等待响应、在这种情况下也不接收数据。
如果我从终端发送"at\r"并等待微控制器上的响应、我得到响应"at\r\n"。
当命令通过终端发送时、我验证 BG96模块及其工作正常。
有人能告诉我什么是问题吗?
谢谢
您好!
对 cc3220使用微控制器字。 在所有情况下、使用波特率为115200。
BG96和 cc3220的接地引脚短接。
| 发送自 | 接收到 | 响应 |
| cc3220 TX 到 BG96rx | BG96rx 至 cc3220tx | 未接收 |
| cc3220 TX 到 BG96rx | BG96rx 至 端子 TX | 未接收 |
| 端子 TX 至 BG96rx | BG96rx 至 cc3220 TX | 接收 |
| 端子 TX 至 BG96rx | BG96rx 至 端子 TX |
接收 |
对于前两种情况、cc3220 TX 引脚正确发送"at\r"发送、我使用 cc3220tx 到终端 Rx 来检查它。
注意:在所有这种情况下、我复位 BG96、然后 BG96发送"RDY"在终端和 cc3220上被正确接收。
谢谢、
Dinkar
您好 Dinkar、
我将关闭此主题并转发给您、以便添加您对相关主题的评论(https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/837878)。
我认为、需要使用逻辑分析仪来了解问题(即良好和不良用例之间的差异)。
BR、
Kobi