This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:如何使用 FCC 预批准

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838486/launchcc3235mod-how-to-use-fcc-pre-approval

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

您好!

我想使用 CC3235MODSF Launchpad 设计在我自己的设计上获得 FCC 预批准。 我想将布局、射频迹线和射频滤波电路与 TI 在审批过程中使用的电路完全相同。

 在 FCC 预先批准期间是否使用了 LAUNCHCC3235MOD PCB Rev.A MCU070A?

我的设计基于上述 Launchpad、将使用外部 U.FL 连接。 发送给 FCC 归档的设计中是否有电容 C36、C37和 C38 DNP?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TI FAE:

    1. 是的、C36、C37和 C38是经过认证测试的电路板上的 DNP。
    2. 是的、LAUNCHCC3235MOD LaunchPad 用于认证测试。 我们实际上使用了修订版 E2工程构建、但射频布局设计、电路板层叠和匹配组件与修订版 A 相同

    关闭此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我很高兴您能够解决您的问题。 感谢您的分享!

    BR、

    Alexis