This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:关于 WL1837蓝牙

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838659/wl1837mod-regarding-wl1837-bluetooth

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我们已使用http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_AUDM_Demo_App 成功通过蓝牙测试 AM5728 EVM 上的音频

但是当我们在浏览器上打开 YouTube 并播放视频时,蓝牙耳机上听不到它的声音,尽管我们可以使用连接的蓝牙耳机上的./LinuxAUDM 演示来播放 wav 文件。 请分享必要的程序以执行此操作。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani

    您是以灌电流还是拉电流角色运行 LinuxAUDM 演示? 听起来您使用的是源角色、但只需确认即可。

    如果 LinuxAUDM 演示确实在源代码模式下运行、如何将来自另一个应用程序(例如 youtube)的数据馈送到 LinuxAUDM 演示?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    --LinuxAUDM 是在源模式下使用的。

    --LinuxAUDM 在源代码模式下的终端上运行时,我们在矩阵应用程序中提供的浏览器中打开了 youtube,但我们不知道如何将数据从 youtube 等其他应用程序传递到 LinuxAUDM。

    而且,youtube 只是一个应用程序。 我们希望将所有系统声音传送到蓝牙耳机。 请为此分享一个解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、gstreamer 的矩阵应用需要进行一些配置更改、以便将音频代码设置为 BT。 将查询移至 TI 处理器 SDK 团队。  

    谢谢