This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:Wi-Fi 与 IEEE802.15.4共存

Guru**** 2796935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838225/cc3135-wi-fi-coexistence-with-ieee802-15-4

器件型号:CC3135

大家好、团队、

我的客户希望了解 WiFi 和其他 IEEE802.15.4 2.4GHz 射频的共存性。

请在下面找到它们的方框图。 这与 TI 设计略有不同、具体方法是也允许 IEEE802.15.4选择天线。

使用共存电路是否会影响设计的“可转让 Wi-Fi AllianceRegistered认证”?

下面的设计是否会影响设计的“可转让 Wi-Fi AllianceRegistered认证”?

请您提前告知以上内容、谢谢。  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

     但愿一切顺利。 对于 Wi-Fi 联盟、由于它基于接收此信息的 IC、因此在传输此信息时不应有任何问题。

    在实施方面、需要注意以下几点:

    1) 1)我们针对 Wi-Fi 的实施是天线选择。 在上电时、我们根据 Wi-Fi 性能而不是 BT 性能确定要使用的最佳天线。 因此、选择的天线将用于 Wi-Fi 和 BT 调制。

    2) 2)配置的方法还需要确保对于使用2.4GHz 和5GHz 路径的内部算法选择天线进行校准、如果没有、则算法可能会出现问题

    3) 3)您有一个从 BT 到天线选择块的附加控制信号。 如果您在此期间查看开关天线以获得 BT 性能、则需要确保满足时序要求。 这可能很困难、因为这不是器件的预期操作。

    最后、我无法确定您的应用的性能、这不是使用天线选择的最初意图。 如果您沿着这条路线行驶、您需要进行一些重要测试、以确保 BT 到 Wifi 以及天线1到天线2之间的切换不会因丢包或性能问题而导致吞吐量降低。

    我们建议根据数据表使用我们建议的实施方案、并将天线选择用作其预期用途。

    谢谢、

    Riz