This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:使用 MQTT+TLS 时 CC3200无法连接到服务器

Guru**** 2770115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838903/ccs-cc3200-cc3200-fails-to-connect-to-the-server-when-using-mqtt-tls

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我正在使用 CC3200与 CloudMQTT 服务器进行通信。 在不使用 TLS 时一切都正常。 我现在已经下载了 PEM 格式的证书(--开始----结束--),并将其转换为 DER 格式并刷写。 从 CLI 获取[MQTT]代理连接失败。 在服务器端、我收到"客户端上的套接字错误 ,断开连接。"

我使用 SSL 软件包测试了连接、Python 使用相同的证书。 使用相同的登录信息和相同的端口、它可以按预期进行连接和保持连接。 唯一的区别是我使用 PEM 格式的证书设置 python 脚本。

有什么想法可以导致这个问题、或者我如何调试来解决这个问题?

此致、

1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我发现我没有设置 TLS 正常工作所需的时间。 设置它、使连接正常工作。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布该解决方案。