请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 您好!
我想知道以下哪些网络方案需要更多的电流。
1) 1)每1分钟打开一次 WIFI 传输几个字节的数据(通过 MQTT)、然后断开与 AP 的连接并调用 sl_stop。
2)始终连接到 AP,每10秒传输相同的几个字节的数据()。
我提出这一要求的原因是、我们的测试显示、这两种情况之间的差异非常小。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道以下哪些网络方案需要更多的电流。
1) 1)每1分钟打开一次 WIFI 传输几个字节的数据(通过 MQTT)、然后断开与 AP 的连接并调用 sl_stop。
2)始终连接到 AP,每10秒传输相同的几个字节的数据()。
我提出这一要求的原因是、我们的测试显示、这两种情况之间的差异非常小。
您好!
有关 不同用例的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra502c.pdf (电源管理指南)。
基本上、始终连接和间歇性连接之间的选择取决于传输周期、但会因特定的 simplelink 设备、AP 和服务器(TLS)参数而异。
通常、1分钟是典型截止时间、因此它可以解释您测量类似值的原因。
如果尝试增加(或减少)间隔、您应该会看到功耗差异会增加。
BR、
Kobi