This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:电流消耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838995/cc3235modsf-current-consumption

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我想知道以下哪些网络方案需要更多的电流。  

1) 1)每1分钟打开一次 WIFI 传输几个字节的数据(通过 MQTT)、然后断开与 AP 的连接并调用 sl_stop。

2)始终连接到 AP,每10秒传输相同的几个字节的数据()。

我提出这一要求的原因是、我们的测试显示、这两种情况之间的差异非常小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关  不同用例的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra502c.pdf (电源管理指南)。

    基本上、始终连接和间歇性连接之间的选择取决于传输周期、但会因特定的 simplelink 设备、AP 和服务器(TLS)参数而异。

    通常、1分钟是典型截止时间、因此它可以解释您测量类似值的原因。

    如果尝试增加(或减少)间隔、您应该会看到功耗差异会增加。

    BR、

    Kobi