This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:ARP 表到期时间

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838373/cc3220mod-arp-table-expiry-timings

器件型号:CC3220MOD

嗨、社区!  

我最适合回答 。 因为他已经关注了相关主题。

嗯、我们尚未实施建议的解决方案。 我们只需将租赁时间设置为17天。 我们看到同样的问题(在不到17天的时间内、租赁时间可能不会过去)。  

1.您是否看到其他可能发生此行为的情况?

2.您是否有自动刷新 ARP 表的确切时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存储在 CC3220 ARP 表中 的 ARP 条目将在14400秒或4小时后过期。 此时、ARP 条目将标记为过时、CC3220将根据需要向该 IP 地址发送另一个 ARP 请求。

    假设您已将 DHCP 服务器的租用时间设置为17天、则 CC3220 ARP 条目应过期、然后再重复使用 IP 地址。 因此,我不知道为什么即使在调整 DHCP 服务器后,您仍然会看到同样的问题。

    您是否能够执行监听器捕获以查看完整的 UDP 数据包交互流程?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    ARP 的 API 不适用于 CC3220电路板。 我记得它适用于 CC32XX 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    手动发送 ARP 请求的 API 是 CC3x35专用 API。 但是,CC3220支持 API 刷新整个 ARP 表,从而间接触发 ARP 请求再次发送,SL_NetAppArpFlush()。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复!  

    我试图重现,但没有成功。

    这对我也没有意义、因为 DHCP 服务器不会提供未过租赁时间的地址。 在特殊的"STA 断开连接"情形中、AP 是否可以释放 IP (而不更新 ARP 表)? 只是猜测一下这里...

    如果我可以重现、我将通过一些 NWP 日志和 WiFi 嗅探返回给您。  

    同时、我们每 10秒调用一次 API sl_NetAppArpFlush()……

    此致、

    文森特