This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:较新的 hostapd 版本

Guru**** 2760725 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/837694/wl1837mod-newer-hostapd-versions

器件型号:WL1837MOD

我们希望将最新的主线 hostapd (当前版本2.9)与 WL1837MOD 配合使用。 驱动程序支持文档表明我们需要使用 TI 提供的 hostapd 2.6_v8.7_SP3。 我们已经使用 TI 提供的2.6_v8.7_SP3一段时间了、但由于旧版 hostapd 中存在安全漏洞、我们希望获取最新版本。 主线是否有任何原因无法与我们的芯片配合使用、或者某些功能将变得不可用?

之前的一篇文章指出、在主线 hostapd 2.7上重新启用 ACS 支持需要补丁。 是否有更新的补丁可用于此和/或其他 WiLink8功能以与 hostapd 2.9配合使用?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我们尚未使用最新的主线请求程序/hostapd 测试我们的版本。  正如您在帖子中提到的,我们注意到 ACS 不能使用 v2.7,并为其发布了补丁。  这并不是说我们的驱动程序不能与最新的请求程序一起使用, 只是因为我们尚未对它进行测试,所以我们无法对它进行评论。  

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我看到了 hostapd 2.7的补丁;您是否有可以提供的 Hostpad 2.9的补丁?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我们目前没有 v 2.9的修补程序,因为我们没有使用它进行测试。 但是,如果同一修补程序(或经过细微修改以获取行号等)也适用于 v 2.9,您可以在结尾处检查它。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我已应用了上一帖子中的补丁、hostapd 2.9编译时未对补丁文件进行任何修改。 ACS 功能还可用于我在平台上执行的快速测试。  

    我尚未完成全面测试、但补丁后的 hostapd 2.9似乎可以与 Wilink8芯片配合使用。

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的更新。 祝您顺利。

    谢谢

    Saurabh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布链接至 ACS 的 hostapd 2.7补丁... 我在进行一些搜索后未找到它。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/001_2D00_ACS_5F00_Port.PATCH

    它在前一个帖子中、下面是几个回复:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/793511

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我已通过桌面检查生成的源代码和在基于 AM335x 的目标中进行测试来确认补丁已成功应用于 hostapd-2.9。

    供参考、"补丁"输出:

    >>hostapd 2.9修补

    使用补丁应用0001-ACS-Porting- legacy - ACS-solution -ACS.patch:
    修补文件 hostapd/config_file.c
    hunk #1在3283处成功(偏移22行)。
    修补文件 src/ap/acs.h
    修补文件 src/ap/ap_config.h
    hunk #1在952 (偏移131行)处成功。
    修补文件 src/ap/hostapd.c
    hunk #1在1598处成功(偏移66行)。
    修补文件 src/ap/hw_features.c
    Hunk #5在676 (偏移8条线)处成功。
    6号猎头成功到达704 (偏移13行)。
    Hunk #7在865处成功(偏移13行)。
    hunk #8在879处成功(偏移13行)。
    hunk #9在1215时成功(偏移15行)。
    修补文件 src/ap/hw_features.h