This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL18xx RX 测试/接收器阻塞

Guru**** 2925140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/837576/wl1807mod-wl18xx-rx-testing-receiver-blocking

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们在客户设计中使用 WL1807。 现在、我们在测试室中尝试执行"接收器阻塞"测试。

到目前为止、校准器工具工作正常、每个 TX 测试工作正常。

但是、在接收器阻塞(Rx-STATS)期间、我们只会得到 FCS 错误、而不是"良好的数据包":

RX 统计信息(状态0)

接收到的数据包总数:129

FCS 错误:            125

MAC 不匹配:          4.

正常数据包:          0

平均 RSSI (SOC):    0

平均 RSSI (ANT):    0

PER:                   1.000000    # PER =总不良/总接收量

我们使用路由器 LANCOM LN-1702作为信令单元。  

我们如何获得"良好的数据包"、或者我们应该如何正确配置路由器?

此致、

Juergen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    您是否查看过我们的 Wiki 页面:

    您需要确保在 RX 命令中配置源地址和目标地址。 从您提供的数据来看、它好像看到的数据包是收到的129个数据包、但 WiLink 解调的数据不匹配。 尝试使用 wiki 并设置源地址和目标地址。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我将 FCS 理解为帧错误、因此 MAC 地址似乎是正确的。 因为当我更改地址时,只有 MAC 不匹配。

    我认为我们在从路由器生成数据包时遇到了问题。  

    如果我们使用"start_rx"命令、则 wifi 模块将处于接收模式。 现在、我们必须确保路由器将数据包发送到目的地。  

    但我们如何做到这一点呢?

    提前感谢。

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我们的专家进行了这方面的检查。 问题在于、对于校准器、您无法使用 AP 发送数据包。 校准器需要从"测试框"中打包、因此我认为最好的选择是使用校准器的另一个设置并使用 TX 命令进行传输。 通过这种方式、RX 端将接收到所需的数据包。

    使用 AP 时、您需要处于操作模式而不是校准器模式。

    谢谢、

    Riz