This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:什么是正常复位电路?

Guru**** 2583465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/837332/launchcc3220modasf-what-is-the-normal-reset-circuit

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

尊敬的先生:

我尝试检查 EVB 上的复位功能(LAUNCHCC3220MODASF)。

由于我的应用是 IOT、因此我们没有 其他 MCU 来重置 cc3220modasf。

因此、我移除跳线(J3_CC_nRESET)并接通 J10 (VBAT_RST)。

F/W 为"out_for_box_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin"

当我打开直流电源时、系统不启用。

我需要按 SW1来重置 cc3220modasf,以便系统可以在 noramal 中运行。

您能否告诉我 如何在直流电源开启时重置 cc3220modasf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    如果您希望使用 LAUNCHCC3220MODASF 上的复位开关、则需要将两个跳线都重新放置。

    从 nRESET (引脚 kΩ)到 VBAT_RESET (引脚36)之间有一个内部100k Ω 上拉电阻器。 注意:VBAT_RESET 未连接到模块内的 VBAT1或 VBAT2。 建议使用以下连接方案:

    1) 1)仅当 nRESET 在所有工作条件下都处于定义的状态时、才将 nRESET (引脚35)连接到主机的 GPIO。 将 VBAT_RESET (引脚36)保持未连接状态以节省功耗。

    2) 2)如果 nRESET (引脚35)在所有运行条件下都无法处于定义的状态、则将 VBAT_RESET (引脚36)连接到主模块电源(VBAT1和 VBAT2)。 kΩ 内部上拉电阻器、复位时的泄漏电流应为3.3V/100k Ω。

    您说过您将没有其他 MCU 来重置 CC3220MODASF、因此请在您的定制 PCB 上使用2)。 在设计定制 PCB 时、请使用 CC3x20设计检查清单 来遵循我们的指南。 打开电子表格并选择底部的"CC3220MODx & CC3220MODAx"选项卡。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 SOP=010、功能模式不是正常功能模式。

    正常功能必须设置 SOP=000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的模块未使用 SOP 模式010引导、则看起来 UART 的 RX 线路上缺少上拉电阻、这会导致复位后的模块进入引导加载程序(UART 加载程序)。

    1月