This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200SDK:TI 拥有音频解码库?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/836828/ccs-cc3200sdk-ti-has-audio-decoding-library

器件型号:CC3200SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

 我正在   CC3200-LAUNCHXL 和 CC3200AUDBOOST 上测试 CC3200 WiFi 音频应用。 但我发现没有  
 CC3200-SDK 中的音频解码功能。 当我想无线播放 MP3文件时、我该怎么做  
实现它。

平台:CCS9.1.0; CC3200SDK-1.3.0

EVM:CC3200-LAUNCHXL; CC3200AUDBOOST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200 SDK 仅包含音频流示例。 CC3200不包含 MP3解码库。 您将需要使用第三方库。 我不确定 CC3200中的 MCU 是否足以解码 MP3。 更易于实施的可能是使用外部 MP3解码器芯片、如旧的 STA013等

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我明白了、谢谢。