This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WiFi 软件相关问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/836455/wl1807mod-wifi-software-relate-question

器件型号:WL1807MOD

您好、香榭丽舍

我们尝试通过多种方法来解决前一个问题。 因此、我们想知道驱动器侧。

[问题1]

/usr/sbin/wlconf/default.conf 文件

core.rx_streaming.duration 参数。

它 与什么类型的函数相关?

 

[问题2]

根据前面的讨论、ACK_TIMEOUT 无法控制。

但是、当我们查看 hostapd の src/ap/WMM.c にあるwmm _process_TSPEC()函数时  

持续时间设置,此 ★区域似乎与 ACK_TIMEOUT 相关。

您能否再次检查这是否与超时问题相关?  

int WMM_Process_TSPEC (struct WMM_TSPEC_Element * TSPEC){

:μ A

       ★时间=(le_TO_host16 (TSPEC->Nominal MSDU_size)& 0x7fff)* 8 /μ s

               (LE_TO_host32 (TSPEC->minimum_phy_rate)/ 1000000)+

               50 /* FIX:正确的 SIFS + ACK 持续时间*/;

:μ A

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    您能否详细说明问题是什么?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    请参阅上一个主题。 客户现在正在尝试802.11j 远距离支持。

    根据此 e2e 标准、WL18x 能够完全满足此规范。

    因此、他们正在尝试调整多个参数以进行修复。  

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如您提到的 e2e 线程中所述- Wl18x7MOD 硬件支持802.11j,但未使用软件无线堆栈进行测试。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/737765

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢你的答复。

    请问我的软件有两个问题吗?