This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Windows 10是否支持 CCS Uniflash 3.4.1?

Guru**** 2548680 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/836962/cc3100-is-ccs-uniflash-3-4-1-supported-on-windows-10

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

如果不是、我们如何在 Windows 10上刷写 CC3100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 3.4.1在 Windows 10中正常工作。 我已经在 Windows 10 x32 Pro (内部版本1511、1703、1709、1803)、Windows 10 x64 Home (1511、1607、1703、1803、1809)中亲自测试了正确的功能。 其他构建也应该起作用、但我没有对此进行测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题似乎在别的地方。  

    感谢您对此进行澄清。

    Bálint μ A