This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 CC3220或其他无线 MCU 的802.11mc 支持

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/836633/802-11mc-support-for-cc3220-or-other-wireless-mcu

您好!

我想使用由 CC3220制造的3-4个站/AP、由 CC3220制造的1-2个 WiFi 设备客户端和具有 Android Pie 的1-2个智能手机构建完整的原型定位解决方案、所有这些智能手机都使用 WiFi RTT 协议使用 Google 的 TensorFlow API 进行室内定位。

有人能否分享 CC3220无线 MCU 的802.11mc (WIFI RTT)堆栈支持的可用性。 是否在路线图中、如果是、在何时应该。

Rajat Ratra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    目前、802.11mc 不在 CC3220发展蓝图中。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kobi

    您可以选择不回复我、但 CC3220作为产品或 WiFi RTT 的具体原因是否完全不在路线图上。

    此致、
    Rajat Ratra