请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我想使用由 CC3220制造的3-4个站/AP、由 CC3220制造的1-2个 WiFi 设备客户端和具有 Android Pie 的1-2个智能手机构建完整的原型定位解决方案、所有这些智能手机都使用 WiFi RTT 协议使用 Google 的 TensorFlow API 进行室内定位。
有人能否分享 CC3220无线 MCU 的802.11mc (WIFI RTT)堆栈支持的可用性。 是否在路线图中、如果是、在何时应该。
Rajat Ratra