This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 以及 CC3120BoosterPack

Guru**** 2567675 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/836327/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-as-well-as-cc3120boosterpack

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3120

能否通过 UART 接口将其中一个处理器与 LaunchXL_F28069M 板配合使用、以便能够使用两个处理器的 WIFI 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    CC3220可以通过 UART 与任何微控制器进行类似的通信。 您可能对 SDK 中的 AT 命令示例感兴趣。

    CC3120仅是一款网络处理器。 它没有像 CC3220那样集成应用 MCU。 它能够将 UART 用于主机接口、但目前我们仅演示了一个 SPI 主机驱动程序、您必须将其移植到主机 MCU。

    有关 CC3220的更多信息、请参阅 CC3220开箱即用体验中的器件概述和资源

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah!

    是否可以将 cc3220 launchxl 背负到 launchxl F28069M 板上以使用 UART 接口?

    谢谢。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我不太熟悉 C2000、但通过快速查看其 LaunchPad 引脚图(http://www.ti.com/lit/ml/sprui02/sprui02.pdf)、您应该能够堆叠 CC3220 LaunchPad (http://www.ti.com/lit/ug/swau121/swau121.pdf)并使用引脚3和4进行 UART 通信。 您应该注意到、复位引脚在 LaunchPad 接头上也占据相同的位置。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Sarah! 感谢你的帮助。

    Vijay