This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:什么是"fingerprint"在 SWPU332A、散列中?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/835914/cc3220sf-what-is-fingerprint-in-swpu332a-hash

器件型号:CC3220SF

我一直在努力加快 PKI 的开发速度、并创建用于编程到我们产品中的 CC3220SF 器件的文件。

在这里度过了漫长的周末之后、我再次开始阅读 SWPU332A。

在第8页的第1.4.1节中、我输入"目录仅保存原始根 CA 证书的指纹;
使用时、必须将证书本身编程到文件系统中。"
然后我在文档中搜索"指纹"的定义、但这是唯一出现的词语。

在对"hash"进行更多搜索后、我在第2页找到"根 CA 二进制文件的 hash 为
存储在证书目录中。" 我认为这是告诉读者相同的信息、但因为我对这种词汇不熟悉、所以我无法确定。 这让我完全停下来、在互联网上进行搜索、我认为我已经确定了我的猜测。

本文档需要 PKI 术语表、如果我对"指纹"正确、我建议将第1.4.1节中的句子更改为:

"目录仅保存原始根 CA 证书的哈希值;使用时、必须将证书本身编程到文件系统中。"

消除这种对这个未定义字的单一使用。

希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SWPU332A 中的进一步读数我在1.4.2中找到以下内容:

    他说:「游乐场证书是一个在发展期间练习证书处理的工具。
    “certificate-d游乐场”文件夹包含自签名证书链(“dummy-trusted-cert”)、
    “dummy-trusted-ca-cert”和“dummy-root-ca-cert”)以及运动场证书目录(包括
    仅虚拟根 CA 签名)。"


    在这种情况下、"签名"是否不同于"游乐场证书目录"中的哈希值?  我不能确定。

    除了目录中的哈希之外、是否还有"哈希"和加密哈希、从而形成"签名"?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest、

    1.4.2中的这一行应按如下方式更新,以反映游乐场证书目录仅包含虚拟根 CA 证书的指纹(或摘要)。 然后对整个游乐场证书目录进行签名。

    "和游乐场证书目录(仅包括虚拟根 CA 摘要)。"

    感谢您对文档的反馈。 在此背景下、我们使用指纹作为识别功能、但摘要可能是更合适的词语。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    谢谢。 我已标记我的 SWPU332A 副本。

    这可以解决我的问题。