This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:是3220SF、它是 CC3220S 的物理直接替代产品

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/836185/cc3220sf-is-3220sf-a-physical-drop-in-replacement-for-cc3220s

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!
我正在考虑在电路板设计中从 CC3220S 切换到 CC3220SF、我很好奇它是否是我 PCB 设计中的直接直接直接替代产品。

谢谢!

最棒的

Akbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akbar、

    更多或更少。 S 和-SF 型号之间的区别在于引脚45、46和47的配置方式、因为-SF 型号具有1MB XIP 闪存、而-SF 没有。

    CC3220SF

    • 必须在引脚47上添加一个10uF 电容器
    • 必须使用10uH 电感器连接引脚45和46。

    CC3220S

    • 将引脚47连接到 VBAT 以将引脚45用作 GPIO_31、并添加10uF 电容
    • 保持引脚46未连接。 如果 VBAT 连接到引脚47、则引脚45可用作 GPIO_31

    CC3x20硬件设计检查清单对此进行了介绍。 使用此检查清单确保您的定制板遵循我们的指南。 打开电子表格并选择"CC3220"选项卡。

    BR、