This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:是否有任何通过 Wi-Fi 进行视频/音频流式传输的 CC3220S 参考演示?

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/835283/cc3220s-are-there-any-cc3220s-video-audio-streaming-over-wi-fi-reference-demo

器件型号:CC3220S

您好!

在文档(http://www.ti.com/lit/an/swra599/swra599.pdf)中、我看到了  

"AP 连接后、CC3220会在本地网络上打开 RTSP 服务器、并等待 RTSP 客户端(如媒体播放器应用程序)连接和请求实时流"。

那么、我想知道 SDK 中此功能的任何示例吗?

谢谢、

Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    与您已链接的 TI 设计关联的代码可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

    该项目具有 RTSP 流功能、您可以将其用作 CC3220流应用的示例。 源代码可在 上述链接文件所安装文件夹中的 examples/rtos/CC3220S_LAUNCHXL/demos/video_streaming_ov788中找到。

    如果您对该 TI CC3220 + OV788 TI 设计有其他疑问、或需要进一步澄清使用 CC3220的流应用、请告诉我。

    此致、

    Michael