This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:通过网页将文件上传到 CC3120

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/835562/cc3120-file-upload-to-cc3120-via-web-page

器件型号:CC3120

您好!

是否可以通过网页(AP 模式)将文件上传到 CC3120存储器?

以便稍后使用 sl_File API 进行访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    本地 OTA 示例允许您从内部 HTTP 服务器加载 TAR 文件、将其保存到串行闪存中、并完成 OTA 更新、其中包括 MCU 映像、服务包和其他用户文件 :http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABcd3tIkTEyB-4cx9ZIVxA__s6qGmnm__LATEST

    如果不想完成 OTA 更新、您可以获取此示例的内容以了解如何将文件写入文件系统。 您将需要查看 LINK_LOCAL _task.c 以获取本地 OTA 示例。 otaPutCallback() 从内部 HTTP 服务器读取文件。 您可以看到,我们检查文件名和长度,sl_memcpy 将有效负载传递给 gPayloadBuffer,并将其传递给 OtaArchive_process()。 OtaArchive_process()处理 TAR 文件有很多工作要做,但您可以专注于 OtaArchiveState_SaveFile 案例,其中实际写入文件系统。

    有关这些功能的完整详细信息、请参阅 NWP 编程人员指南 http://www.ti.com/lit/swru455的 HTTP 服务器和文件系统部分

    此致、

    Sarah