This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:查找 Cc3220出厂默认网页源代码和工作原理

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793617/cc3220moda-looking-for-cc3220-factory-default-web-page-source-code-and-theory-of-operation

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MODUNIFLASH

我们正在开发具有 CC3220MOD WiFi 的产品、我想考虑支持用于设置和状态的网页界面。

我们基于网络终端示例代码开发了我们的应用。

在我们构建的原型上、我知道有一个出厂默认网页、该网页提供有关器件设置的非常有趣的信息、并允许更改某些设置。

我将通过电子邮件提供屏幕截图

网络终端示例代码中没有此参考代码。  由于我在 Tiva ARM LAN 解决方案方面的经验、我本来希望他们能够做到这一点。  但是、经过一段时间的阅读、我发现有一个 HTTP 服务器、我们所要做的(更简单的说、不是完成)就是使用 Uniflash 将网页代码放入文件系统中。

我们可以从何处获取适用于 CC3220的参考设计和其他参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    首先、我将查看我们的内部 HTTP 服务器程序员指南:
    www.ti.com/.../swru455g.pdf (第152页)。

    这应该说明我们的器件如何处理 HTTP 请求以及如何实现它。

    您还可以查看我们的可移植+WiFi SimpleLink Academy、该 Academy 会对 HTTP 服务器进行一些配置以传输传感器数据。
    dev.ti.com/.../node

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    感谢您回来。

    我在 swru455e 文档上花了很多时间、并下载了 g 版本。  通过快速搜索"index.h"、我找到了示例网页。

    我将查看 portable+WiFi 示例、在该示例中、我希望找到该文件的 html " portable.html" in the Portable_Wifi_<x>.zip.

    假设我可以找到并加载 portable.html 、我应该有一个控制 GPIO 引脚(LED)的示例。 但是。 我从屏幕截图中拍摄的示例网页是一个网页、其中包含许多非常有用的网络连接和设置信息、我认为这些信息可能对我们有所帮助。

    德州仪器的某个人必须拥有一个资源、不仅能为我们的许多 TI 客户提供帮助。

    希望你能摇一下灌木丛,把密码藏起来。

    谢谢、

    Forrest Erickson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Forrest、

    它们用于内部 HTTP 服务器、并存储在 ROM 中。 那么就不可能在的基础上进行构建。 您必须重新创建它们。

    您可以从互联网浏览器下载网页、并使用它来重新创建网页。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我不熟悉这一点、因此可能无法完全理解或不知道如何表达我的想法、 但我认为,从浏览器中,我只能获得网页的信息,而不能获得将信息填入表单中提供给客户机的服务器端操作。

    我使用过的 Tiva 部件 TM4C1294具有一些有趣的功能、例如服务器端和 CGI 示例、我可以通过这些示例扩展功能、而不必从头开始构想对于初学者来说非常次优的东西。

    TI 员工必须拥有 CC3220默认网页的源文件/项目。

    仍然希望、

    Forrest Erickson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    我将询问是否可以找到它们。 如果您在浏览器上查看并下载、这应该是您需要的。 然后,您只需了解需要在 HTTP 服务器中支持的令牌即可。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vince、

    1000谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    网页源代码上是否有成功的提示?
    我是否应该关闭此操作并得出结论、即源代码已存储在只写存储器或 Tame 黑洞 Arthur C Clark 声称 Stanly Kuberic 用作文件系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    不幸的是、不是 最好的选择是在查看时尝试从浏览器下载。

    BR、
    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我附加了 OOB 网页代码、请查看 settings.html (此代码会动态加载到浏览器中、这意味着 JavaScript 代码会在您在浏览器中键入 IP 地址后加载 html 代码)

    如果您想了解 OOB settings.html 中的 TI 源代码、请尝试在浏览器中设置断点并进行分步调试。

    浏览器加载的代码(请参阅 settings.html)也附加了此代码、您可以在提取浏览器后看到完整的 html 代码。

    e2e.ti.com/.../www-_2D00_-out_5F00_of_5F00_box.tar.gz

    e2e.ti.com/.../www_2800_browser-extracted-settings.html_2900_.tar.gz

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦苏

    非常感谢。 我使用了7 Zip 来提取文件、并可以查看 HTML 和 JS 文件。
    接下来、我必须阅读并理解这些内容。

    我假设 OOB 中的服务器在 JS 请求时返回某些 JS 函数或 HTML GET 中的某些函数、或者在 CC3220中进行解析、我接下来将搜索这些函数。

    此致、
    Forrest Erickson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、


    我刚刚回到这个问题、并想说、感谢您的代码。

    这解决了我的问题。