This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:从 CC3120MOD 迁移至通用布局

Guru**** 2573715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3135MOD, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796163/cc3135mod-migration-from-cc3120mod-common-layout

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他部件:CC3120MODCC3135CC3120

大家好、

是否有介绍如何从 CC3120MOD 迁移 到 CC3135MOD 的迁移文档? 我有一位客户目前正在设计 CC3120MOD 板、希望  以后能够升级到 CC3135MOD。  

谢谢、致以最诚挚的问候  
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    请参阅 "Migration-MOD"表中的 www.ti.com/.../swru552。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    主要区别在于引脚25、26和29。 它们是 CC3120 MOD 上的 NC、而 CC3135上的 GND。 这些引脚是否也可以在 CC3135上保持未连接状态? 这样就可以重复使用相同的设计。 否则、必须使用焊接桥或0欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、没错。 主要区别在于 GND 引脚25、26、29和射频路径(需要确保在5GHz 下也能正常工作)。

    对于 CC3135MOD、我无法确认该引脚是否可以保持 NC。 我已经从应用团队中确认、该引脚在 CC3235MOD (如果确实有必要)处可以是 NC。 我假设这在 CC3135MOD 中应该是相同的。 但是、如果您需要100%确定、请等待应用团队的回答或直接给他们写消息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    对于评估和开发、留下引脚25、26和29nC 不应导致任何问题。 但是、对于新的/更新的设计、建议遵循布局指南并将这些引脚接地、因为它们为5GHz 提供了更多隔离。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考-对于任何设计同时支持 CC3120MOD 和 CC3135MOD 的电路板的人员、引脚25、26和29均可接地。 无需为这些引脚添加 N/C 或 GND 配置。

    BR、