This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:已知兼容和不兼容的电话/表格/支持 P2P 的设备列表(CC3220 Wi-Fi Direct)网络终端示例?

Guru**** 2562840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793895/cc3220sf-launchxl-list-of-known-compatible-and-incompatible-phones-tables-devices-with-p2p-cc3220-wi-fi-direct-network-terminal-example

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220MODCC3220MODA

我们正在使用 CC3220MOD 开发产品、我们的软件基于网络终端示例代码。

我将示例项目加载到我们的产品(或 CC3220MODA Launchpad) 中,然后从 UART 终端发出 p2pstart 命令。

我发现我的 Samsung Galaxy 7电话(Samsung SM-G935A Android 8.0.0 Kernel 3.18.71-151201)将与示例代码建立 P2P 连接。  我导航到"设置"。 依次选择"Connections (连接)"、"W-Fi (W-Fi)"和"Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)"菜单。

我发现 Samsung 表(SM-T210R Android 版本4.4.2、Kernel 版本3.4.5.2364900)将尝试建立 P2P 连接、但无法建立 P2P 连接。 终端报告显示:

用户:p2pstart                                                                
[p2pstart]:以 P2P 角色启动 NWP。                                                                                                               
器件名称:ST365R1SN3                                                       
[p2pstart]:开始创建线程。                                                                                                                      
[p2pstart]:用户可以通过键入'p2pstop' comman 来停止 P2P 连接过程
D.                                                                            
用户:                                                                                                                                                    
[p2pstart]:正在等待找到设备...                                
用户:                                                                       
找到[WLAN 事件] P2P 远程设备                                           
用户:                                                                       
[p2pstart]:正在等待协商请求...                               
用户:                                                                        
找到[WLAN 事件] P2P 远程设备                                           
用户:                                                                        
找到[WLAN 事件] P2P 远程设备                                           
用户:                                                                        
找到[WLAN 事件] P2P 远程设备                                           
用户:                                                                        
找到[WLAN 事件] P2P 远程设备                                           
用户:                                                                        
收到[WLAN 事件] P2P 协商请求                                 
用户:                                                                        
[p2pstart]:正在连接...                                                  
[WLAN 事件]意外事件[0xb]                                            
用户:             

连接失败后,需要向网络终端示例发送 p2pstop 命令,然后我的 Galaxy 电话才能再次发现并连接到该示例。

有什么想法可以解决失败的连接问题? 什么类型的"工具"可能会有所帮助?  在 CC3220示例项目中添加断点时会有点紧张。

在哪里可以找到有关错误代码0xb 的其他说明?

是否有任何人正在维护的已知兼容和不兼容设备列表?
有关在器件上查找和启用 P2P/Wi-Fi Direct 功能的一般说明?

谢谢、

Forrest Erickson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写道:“在连接失败后,尝试网络终端示例,然后需要发送 p2pstop 命令,然后才能再次被我的 Galaxy 电话发现和连接。”

    但是应该已经写过,“在连接失败后,尝试网络终端示例,然后需要再次发送 p2pstop 命令,然后 p2pstart 才能再次被我的 Galaxy 电话发现和连接。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的另一位工程师已成功地将 P2P 连接到 Samsung GT P5210。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samsung SM-T210R 报告连接失败、如下所示:

    "W-Fi Direct

    无法通过 W-Fi Direct 进行连接。 其他器件是
    通过不同的通道连接到 AP "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    您的设备是否可能相互冲突? 也许您先设置手机、然后尝试平板电脑、但手机仍然认为已连接?

    尝试关闭其他设备、然后查看问题是否仍然存在。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    关于手机仍然连接,我不认为是这样。 今天、我无法让 Samsung SM-T210R 显示在可用设备列表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    我们的 P2P 示例可能对您的测试不是最可靠的。 我会尝试以下编辑。

    在 wlan_cmd.c 中、在 ret = SEM_WAIT (&app_CB.P2P_CB.DeviceFound)后创建循环;并保存找到的所有设备的名称。 首先确保列出了所需的设备。

    然后、执行接收否定请求、并确保在整个过程中使用相同的器件。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    您是否仍有关于此主题的问题?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    关于"您对此主题还有疑问吗?" 我猜不是。 我希望其他用户积累起工作设备和不工作设备的经验、以及那些不工作设备的经验、为什么。

    仅供参考、其他任务让我不再调查与 Samsung SM-T210R 的连接、我怀疑我很快就会回来。

    感谢你的帮助。