This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:AP 模式后的 SSID

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793920/cc3220moda-ssid-after-ap-mode

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

客户使用 CC3220MODA 并评估其电路板。

他们调查以下操作。

首先、它们在配置模式下使用 iPhone 将 CC3220MODA 连接到路由器。
之后、他们尝试将 CC3220MODA 重新连接到另一台路由器。

此时、iPhone 有时无法获取 CC3220MODA 的 SSID。
(CC3220MODA 应再次进入 AP 模式、但 iPhone 中的 Wifi 列表中不存在 SSID)

如果出现这种情况、CC3220MODA 的 SSID 也不会出现在其他 iPhone 中。

本测试中路由器的无线电波情况良好。

您是否知道是什么原因?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用 SDK 中的内置示例之一? CC3220与 AP 断开连接时、根据应用代码的配置方式、不一定会立即返回配置模式。 您是否能够显示正在运行的 CC3220代码的串行输出、以便我们可以查看 CC3220是否尝试返回配置模式?
    此外、当您提到测试 iPhone 中不存在 CC3220的 SSID 时、您是否尝试使用 PC 或 Android 手机等非 iPhone 设备来查看 SSID 是否出现在此处?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mechael

    感谢你的答复。
    我正在等待客户的反馈。

    如果有更新、我会共享信息。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    很抱歉耽误你的回答。
    通过进一步调查,似乎是由于删除了个人资料资料。

    以下主题中对此进行了讨论。
    e2e.ti.com/.../710681

    因此、作为解决方案、sl_WlanProfileGet ()和 sl_WlanProfileDel ()被应用。
    如果问题仍然存在、我将打开新线程。

    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹