请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 你(们)好
客户使用 CC3220MODA 并评估其电路板。
他们调查以下操作。
首先、它们在配置模式下使用 iPhone 将 CC3220MODA 连接到路由器。
之后、他们尝试将 CC3220MODA 重新连接到另一台路由器。
此时、iPhone 有时无法获取 CC3220MODA 的 SSID。
(CC3220MODA 应再次进入 AP 模式、但 iPhone 中的 Wifi 列表中不存在 SSID)
如果出现这种情况、CC3220MODA 的 SSID 也不会出现在其他 iPhone 中。
本测试中路由器的无线电波情况良好。
您是否知道是什么原因?
贝斯特雷加兹