This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BOOSTXL-CC3135:波形表示始终保持连接模式的什么情况、如何了解进入 LPDS 后可能出现的几个峰值发送数据包?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796086/rtos-boostxl-cc3135-what-s-the-waveform-mean-of-the-always-connected-mode-how-to-understand-several-peak-sending-packets-likely-after-entered-the-lpds

器件型号:BOOSTXL-CC3135

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如图所示、我运行 power_measurement 演示、有所变化:

1、LSI 延迟设置为1s;

2、#define IP_ADDR_ALLOC_MODE STATUS_IP

3、禁用功能 alwaysConnected();

已连接的 AP 型号为 TP-LINK:TL-WR8842N。

那么、我没有主动发送消息。那么 、如何理解图片中的波形、第一个波形中包含如此多的峰值、 进入 LPDS 后可能包含的几个峰值发送数据包? 请给我一些解释,谢谢。

PS:红圈1表示运行始终保持连接模式后的波形、红圈2表示 LPDS 模式下的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您看到的峰值是从 AP 接收周期性信标。 如果您测量峰值之间的时间、则应该大约为~100ms。

    编辑:根据您的 LSI 值、信标之间的时间可能会更长。


    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    为什么1圈和2圈中的波形不同?从 AP 接收周期信标的时间是多少,设备中的峰值最大值为237mA。 3135是否 自动进入 LPDS?器件如何以始终连接模式运行,器件会发生哪些问题?

    请注意、

    LU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 power_measure.c 文件进行响应。 我希望看到您所做的更改、以确保我正确回答您的问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    power_measure.c 文件已更新、请分析 waveform.e2e.ti.com/.../3652.power_5F00_measure.c

    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的不是收发器模式、那么只需重新启动和重新连接序列?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我 不理解您的问题、我正在使用5)始终 连接模式。

    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    一段时间后、第二个周期是否始终为您所用? 我无法重现此问题。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesu,

    我确认 ,第二个圈在 一段时间后一直出现。 连接的 AP 的加密是 WPA/WAP2、波形有什么问题?

    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    我了解到、经过一段时间后、我们的器件会学习接收模式并进入低功耗 RX 模式。 这在任何地方都没有记录、但我可以确认您看到的是正常行为。

    Jesu