This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:本地 OTA 更新后 MCU 复位

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/795818/cc3220mod-mcu-reset-after-a-local-ota-update

器件型号:CC3220MOD

您好、社区

我们使用 SDK2.40的本地 OTA 示例。 在我们自己的板 上、更新结束时的 MCU 复位阶段(PRCMHibernateCyclone 触发器)不会进入。

在应用程序运行时调用"PRCMHibernateCyclet触发 器"时、一切都正常。 但在 OTA 更新过程结束时调用相同的函数时、不会重置 MCU。 或者至少、应用程序不会再次出现。  

有趣的一点是:当我们的充电器插入时、它在两种情况下都能正常工作! 因此、它可能是具有压降的东西。 但是、我们如何解释它在应用程序运行时起作用呢? 如果内存中有新映像正在等待、MCU 是否需要更多时间进行复位? (如果有问题、我可以通过私人邮件发送图表。)

谢谢、Vincent Vuarnoz

P.S. 我附加了2个日志文件。 蓝色是我手动发送的命令。 日志是从我们的应用程序生成的、因此问题更容易理解。 但原始 local_ota 示例也可以重现这种情况。

e2e.ti.com/.../log-ota-reboot-working.doc

e2e.ti.com/.../log-ota-reboot-NOT-working.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果您看到本地 OTA (具有相同的映像)与插入的充电器一起工作(我想这意味着您看到新映像在重新启动后运行)、 则该问题看起来与提供的电压有关。 OTA 之后的引导时间会稍微长一点(尤其是在使用 SF 器件时、ithe 映像会复制到内部闪存中)。

    我们将让硬件人员循环浏览您的原理图。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您能否提供定制电路板的原理图?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、
    如何发送私人邮件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我已向您发送了一封私人邮件、以便您可以提供原理图。 我将继续并关闭该线程。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!