This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD:CC2592射频输出阻抗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796146/tidc-cc2530-cc2592emk-rd-cc2592-rf-output-impedance

器件型号:TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD
主题中讨论的其他器件:CC2530CC2592CC2591

大家好、

目前、我在器件中(正在生产中)使用 CC2530和 CC2591。 我收到通知说不推荐在新设计中使用 CC2591、而是必须使用 CC2592。 我现在有一个适用于 CC2530 + CC2592的参考设计、但我们的问题是 stakup。 TI 使用1mm FR4、但我使用4层0.8mm、层叠不同、因此匹配会发生变化。 我正在寻找 CC2592射频阻抗以适应匹配网络、但数据表中未给出该参数...

根据 www.ti.com/.../TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD、我仿真了 TIDC CC2530-CC2592 EMK RD 参考设计、该参考设计的最大厚度为1mm。 天线阻抗当然是50欧姆。 但是、如果我不错、添加 EMI 滤波器的 CC2592射频输出阻抗(根据同一链路中的 SCH)不是50欧姆、远非如此。 请参阅随附的图片1、2和3。 请注意、L 和 C 是 TI BOM 的相同基准。 如果我更改 TI 层叠并对我的电场(0.8mm)进行仿真、结果当然会发生变化、阻抗也远至50欧姆。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我们的 PA、我们只提供最佳的负载阻抗。 PA 中的阻抗不是小信号或恒定值、因为它将取决于摆幅等

    在本例中、我建议您像您一样、使用我们使用的层叠来模拟我们的参考设计。 然后使用所需的层叠进行仿真。 然后、您必须调整组件值以提供与我们的参考设计相同的 S11/S21、以确保 PA 看到与我们的设计相同的阻抗和相同的滤波。 由于您正在检查进入滤波器的阻抗、因此可以使用50欧姆端口完成仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请、我可以私下与您分享一些有关仿真的结果吗?

    提前感谢。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只需向我发送一封私人邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。