This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:射频布局建议、是否还有其他纪念品?

Guru**** 2766395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/797297/cc3220moda-rf-layout-recommendations-any-additional-keepouts

器件型号:CC3220MODA

CC3220MODA (带一体式天线)的禁止指南是否可用? 根据 CC3220MODA 数据表、7.3.3 CC3220MODAx 射频建议、我可以看到从 PCB 边缘到模块的1mm 悬伸量和6mm 的金属外伸量。 我想知道是否需要从 CC3220MODA 的悬垂边缘防止塑料(如外壳)和金属(如螺钉)接触。 如果您需要和不同的材料(塑料和金属)、请为我提供纪念品、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件外壳始终会影响天线性能、尤其是在无功近场(~0.159 *波长)下。 塑料外壳也可能影响天线性能(取决于塑料类型)。 最佳做法是在外壳内自行测量。

    有关天线 的好视频 training.ti.com/importance-antenna-design-optimized-range-performance

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    我们现在处于设计阶段、因此我们希望了解除需要考虑的 PCB 外的其他环境的注意事项。 数据表指定了 PCB 上金属的防护装置以及 PCB 布局(悬伸)、因此我想知道是否有任何针对 PCB 周围物体的防护装置指南、以帮助我们正确设计外壳/机械部件 (或这样它们不会影响 CC3220模块的 Wi-Fi 性能)。 这就是我最初的问题的意图。 一旦我们将 PCBA 退回并将机械零件用于外壳、我们肯定会进行自己的测量。
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难为您提供任何一般性指导、因为它与每个设计都非常相关。 也许您可以等待 TI 方面的回答。

    我可以给您一些建议。 在2.4GHz 时、在距离天线约2cm 的近场处具有反应性。 任何距离天线如此远的物体都会影响天线性能。 有些对象会影响性能、但有些对象会显著影响性能。 该距离内的金属物体可能会显著地负载天线。 因此、最好不要在此距离内有金属物体。 但塑料外壳也可能影响天线。
    使用具有集成天线的模块(如 C3320MODA)可能是一个小问题。 本模块不提供 PI 匹配电路。这意味着您无法正确补偿可能由您的器件和外壳设计导致的天线不匹配。 在某些设计中、没有天线和您自己的 PCB 或 SMD 天线的模块可能会更高效地使用。 但所有内容都与器件构建有关...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。 我非常好奇、为什么数据表中说该模块需要距离 PCB 边缘1mm 的悬伸量、但没有提到外壳等其他环境。
    我将等待 TI 员工的评价。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表仅包含与 CC3220模块使用相关的特定要求。 无法在数据表中涵盖与最终产品设计相关的所有一般建议和良好做法。 这与 PCB 设计类似。 有许多关于如何设计 PCB 的建议和良好做法。 但最终、这是有关此类 PCB 设计的经验。

    但等待 TI 的回答。 也许他们会为您提供一些额外的资源。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦特鲁

    最佳做法是使任何金属远离天线、并使用塑料外壳。  

    从我们使用特氟龙(介电常数= 2.1)进行的实验中、我们发现 S 参数和辐射模式不受以下规格的影响:

    1) H1 =主焊盘 PCB 底部到塑料外壳的距离、H1 >= 3mm

    2) H2 =模块 PCB 顶部到塑料外壳的距离、H2 >=3mm

    3) H3 =模块 PCB 侧与塑料外壳的距离、H3 >= 5mm

    希望这对您有所帮助、