This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:您能否在电源管理示例中提供收发器模式参数?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790939/cc3135-could-you-provide-transceiver-mode-parameter-in-power-management-example

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

您能否在电源管理示例中提供收发器模式参数? 我们测量的电流大于 http://www.ti.com/lit/an/swra594/swra594.pdf

通过以下参数进行测试:

每通道的数据包数

1

数据包大小[50-1400字节]

50

通道间延迟[以毫秒为单位]

5000

分组无线上网率

21.

十六进制通道掩码[例如、通道1、6、11为421]

1

从最大值回退功率[0-15dB]

15.

周期周期[以秒为单位]

5.

两个周期之间的最低功率级别

2.

测得的平均电流为417uA、峰值电流为232mA、在中大于176mA

将其更改为5)表示始终连接,

。电流为733uA、峰值电流为274mA、也大于568uA 和98mA、单位为 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您使用什么来测量电流? 您能否提供图形?

    这里可能存在平均值差异。 不同模式下的电流、具体取决于 AP 的 DTIM 设置以及连接到网络的其他设备。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    按5键以加入始终保持连接模式。 AP 在非屏蔽室中为 iphone。  

    使用 Keysight N6705C 直流电源分析仪测量 VBAT_CC 和 GND 上的电流。  

    VBAT_CC 为3.6V。

    移除 J7跳线、断开 VCC_BRD。 硬件连接如下所示。

    J6是我们板上的 USB 接口、与 SWRA594上的第26页不同。

    测得的平均电流为1.1mA、大于提供的567uA。

    问题:

    如何 对 CC3135 BoosterPack 进行修改?

    2.如何在何种设置下在模式3、4、5下重现测试电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    在上方、您将测量 MSP 和 CC 器件的电流。 理想情况下、通过 USB 为器件供电、并将电流表与 VBAT_CC 和 VCC 串联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    请提供有关 CC3135 BoosterPack 硬件修改的更多详细信息吗? J6、J7、J8并断开 MSP432 Launchpad USB 电缆的连接?
    我们使用直流电源分析仪通过连接到 VBAT_CC 和 GND 来测量电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    请提供有关 CC3135 BoosterPack 硬件修改的更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    再看一下硬件、我认为这不是问题。 您将 LSI 间隔设置为什么、AP 的 DTIM 是什么?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我们在始终连接模式下以电源管理项目默认参数对其进行测试、仅根据     http://www.ti.com/lit/an/swra594/swra594.pdf 的2.2.2章节更改 SSID_NAME、SECURITY_TYPE 和 SECURITY_KEY 宏定义

    以上电流由 iPhone 作为 AP 进行测试、下一步、我们将更改为使用 Wi-Fi AP 并再次进行测试。

    由于 SWRA594的第26页上的内容是 CC3120 Booster、 因此 CC3135 BoosterPack 的硬件修改有所不同。

    我的问题是:

    在 UART 选择始终保持连接模式后、我们是否应该断开底部 MSP432 Launchpad 的连接?

    2.然后移除 J7跳线、断开  VCC_BRD。  

    3.通过  Keysight N6705C 直流电源分析仪测量 VBAT_CC 和 GND 上的电流。

    上述操作是否正确? 尤其是在选择始终保持连接模式后、我们应该断开 MSP432 Launchpad 电路板的连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您不必断开 MSP。

    您能告诉我峰值之间的电流吗? 峰值之间的时间也是多少?

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    感谢您的跟进。
    现在、测试平均电流接近于 AN 数字。
    但我们会捕获一些间歇电流峰值、不知道这意味着什么。
    请您帮忙解释一下吗? 我的客户打开下面的新主题并发布当前照片、如果需要、将发布更多照片。 谢谢。
    e2e.ti.com/.../796086
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    看起来耶稣正在看另一个线。 让我们继续关注该帖子。

    此致、
    Vince