主题中讨论的其他器件: CC3120
您好!
您能否在电源管理示例中提供收发器模式参数? 我们测量的电流大于 http://www.ti.com/lit/an/swra594/swra594.pdf。
通过以下参数进行测试:
每通道的数据包数
1
数据包大小[50-1400字节]
50
通道间延迟[以毫秒为单位]
5000
分组无线上网率
21.
十六进制通道掩码[例如、通道1、6、11为421]
1
从最大值回退功率[0-15dB]
15.
周期周期[以秒为单位]
5.
两个周期之间的最低功率级别
2.
测得的平均电流为417uA、峰值电流为232mA、在中大于176mA
将其更改为5)表示始终连接,
。电流为733uA、峰值电流为274mA、也大于568uA 和98mA、单位为 μ A