This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 CC3220MODA 的 TPS7A19:3.3V LDO

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796788/tps7a19-with-cc3220moda-3-3v-ldo

器件型号:TPS7A19CC3220MODA

大家好、我正在寻找 一个8引脚3.3V LDO、该 LDO 可接受7V 输入电压、Iq 小于40uA。 我将查看 TPS7A19。 但是、它是450mA 部件、CC3220的峰值校准电流为450mA。 这是可以的、还是需要更高的电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    如您所述、TPS7A19的额定负载高达450mA;因此、该线性稳压器将能够提供峰值校准电流。 线性稳压器只会提供负载所需的任何电流、因此、如果您对额定电流更高的稳压器感兴趣、那么您肯定可以使用一个稳压器。

    您的标称负载电流是多少? 为具有大余量(输入电压-输出电压)的应用选择线性稳压器时、务必考虑热性能。

    此外、您能否帮助我了解驱动8引脚要求的因素?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的帮助! 标称负载电流约为200-250mA。 8引脚要求是由于使用8引脚器件的现有布局、因此它们尝试尽量减少布局工作。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的解释。 虽然布局确实会影响热性能、但我们可以使用热性能信息表大致了解热性能。 该表中填充了在 JEDEC Hi-K 电路板布局上建模的数据。

    TJ = PD x Rtheta_ja + Ta
    TJ =(Vin - Vout) x Iout x Rtheta_ja + Ta
    TJ =(7V - 3.3V) x 250mA x 48 C/W + Ta
    TJ = 44.4 C + Ta

    如您所见、此应用的预期结温将比环境温度高44.4°C。 请记住、TPS7A19的设计、测试和特征是最高工作结温为125 C。因此、80.6 C 是您的最高环境温度、可保持在基于 JEDEC Hi-K 布局的建议工作条件内。

    您可以从以下应用报告中了解有关布局如何影响线性稳压器热性能的更多信息:

    www.ti.com.cn/.../slvae85.pdf

    非常尊重、
    Ryan