请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A19CC3220MODA 大家好、我正在寻找 一个8引脚3.3V LDO、该 LDO 可接受7V 输入电压、Iq 小于40uA。 我将查看 TPS7A19。 但是、它是450mA 部件、CC3220的峰值校准电流为450mA。 这是可以的、还是需要更高的电流限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在寻找 一个8引脚3.3V LDO、该 LDO 可接受7V 输入电压、Iq 小于40uA。 我将查看 TPS7A19。 但是、它是450mA 部件、CC3220的峰值校准电流为450mA。 这是可以的、还是需要更高的电流限制?