This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:禁用802.11g/n 模式

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/797346/cc3220sf-disable-802-11g-n-modes

器件型号:CC3220SF

CC3220 NWP 是否提供禁用802.11g 和802.11n 模式的功能、以便仅使用802.11b?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    在连接模式(AP、STA)下、此 API 不可用。 您只能设置为收发器模式。 在连接模式下、NWP ("wifi 协处理器")自动维护这一点。 通常、没有特定的理由手动设置此802.11模式。 功耗或距离方面没有显著优势。

    但是、如果您需要设置精确的802.11模式、则可以在 AP (网络基础设施)端完成此任务。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、客户希望避免测试机构测试802.11g/n 模式所涉及的额外成本。