This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如果使用单天线解决方案、ANT1可以同时支持 WIFI (2.4G+5G)和蓝牙?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/797103/wl1837mod-if-use-single-antenna-solution-ant1-can-support-wifi-2-4g-5g-and-bluetooth-at-the-same-time

器件型号:WL1837MOD

使用 WL1837MOD 时、如果我 使用单天线解决方案、ANT1是否可以同时支持 WIFI (2.4G+5G)和蓝牙?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lexy、

    是 RF_ANT1支持双频带 WiFi 以及蓝牙。 但是、请注意、WiLink8不支持2.4GHz 和5GHz 同时运行 WLAN。 支持2.4GHz 与5GHz 并行运行的选项是使用 WiLink8多角色、这是一种 TDM 解决方案。

    BR、