This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831连接到2.4G/5G 路由时、无法成功连接。

Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/797021/wl1831mod-when-wl1831-is-connected-to-2-4g-5g-route-it-cannot-be-successfully-connected

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

当我使用 TI 的 WIFI 模块 WL1831连接到2.4G/5G 路由时、它将无法成功连接、协议栈将崩溃。 请帮助分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否只在特定路由器或所有2.4G/5G 路由器上看到此问题?

    此外、请分享有关您的设置的以下信息。
    -操作系统和主机
    -有关如何连接到路由器的详细步骤
    -显示协议栈崩溃的任何命令行跟踪

    此致、
    Vihang