This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:SPI 闪存编程

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796850/cc3220moda-spi-flash-programming

器件型号:CC3220MODA

您好!

CC3220MODA 器件与32Mbit SPI 串行闪存集成。 我可以将此闪存用于我的应用吗? 如果是、与该闪存关联的引脚是什么。

我可以使用 FLASH_SPI 引脚(MODA 器件中的引脚13、14、15、17)连接任何其他 SPI 串行闪存、还是使用相同的引脚也用于内部串行闪存?  

请澄清我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FLASH_SPI 引脚直接连接到内部 SPI sFlash 模块内部。 由于这个原因、这个引脚不能被用于连接额外的 SPI 闪存。 此引脚仅用于 sFlash 的生产编程。

    CC32xx 器件上的 sFlash 用于存储网络处理器(WiFi 协处理器)。 此内存包含应用程序代码、网络处理器服务包、证书、Web 文件、配置、临时文件和用户文件。 用户文件可以从代码中更改。 只能通过文件系统 API 访问用户文件。 有关文件系统 API 的介绍,请访问:
    - Resource Explorer ( http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGVKWEmMLTdrSDotQX5Oug__fc2e6sr__LATEST )
    -SL_ API 程序员指南( www.ti.com/.../swru455 ),第8章
    -sFlash 和文件系统说明( www.ti.com/.../swra515 )

    通常、sFlash 用于存储用户配置和写入、但这种情况并不常见。 由于文件系统和 SPI 闪存本身的设计、该存储器不适合数据记录应用。

    如果需要更高的存储容量、您可以选择以下选项:
    -使用 CC3220 QFN 并使用容量更高的 sFlash
    -使用额外的 SPI 闪存芯片连接到 SPI/I2C 总线。 此芯片的管理由您决定。
    -使用 SD 卡

    1月