This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:TI 是否会支持 IEEE 802.11p 进行 V2X 通信?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/792734/cc3235sf-will-ti-support-ieee-802-11p-for-v2x-communication

器件型号:CC3235SF

大家好、团队、

您能否告知 TI 是否计划  在未来发布802.11p 支持?

提前感谢。

此致、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    否、我们没有即将推出的此功能计划。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarah、

    感谢您的介绍、刚才我说过、由于对自动驾驶汽车和智能城市/道路的需求很高、此部分变得非常受欢迎。
    也许您应该重新思考使用案例(TI 已经获得5GHz 模拟字体终端)。

    此致、
    Shai