This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL:适用于 CC3220SF-LAUNCHXL 的传感器

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796443/rtos-cc3220sf-launchxl-sensors-for-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:TI-RTOS

我正在评估 CC3220SF-LAUNCHXL、并寻找与之搭配的位置和射频读取器。 您能否为 传感器提供建议? 此外、如何在电路板上插入这些传感器也非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 您正在寻找哪种传感器?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望将电路板与任何位置和 RFID 传感器集成在一起。 尽管用户指南建议电路板与 RFID 兼容、但我没有看到任何其他文档。 此外、我在您的网站上找不到任何与电路板一起使用的位置传感器。 任何建议都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    不确定您在用户指南中所指的位置。 如果您正在寻找具有 Wi-Fi 的读卡器应用、以下是最佳资源:
    1) 1)这基于 CC3200 :http://www.ti.com/lit/tidua70
    2) 2)类似的应用可能基于 CC3220、并使用以下软件插件下载: www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-NFC-PLUGIN

    最棒的
    本·M