This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MODA:同时使用 WDT 和 LPD 的 CC3220

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793152/rtos-cc3220moda-cc3220-using-wdt-and-lpds-at-the-same-time

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我发现一些有关使用 WDT 和 LPDS 的信息是一个问题、我需要选择其中一个。 但是、我需要一个 WDT、以便我进行计时器回调以重置器件、并且该计时器有时会卡住。 也许我可以使用一个任务或 stg (比计时器回调具有更高的优先级)来解决这个问题、对这个问题有什么想法吗?  

此外、在这篇文章中、我找到了以下信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/603691 

请看上一篇文章  说更改库是可以的、这是一个解决方案吗?  

谢谢、此致。  

Taylan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Taylan、

    感谢您指出我的这篇老文章。 它中的信息自 SDK 版本2.40.00.05起已过期。
    现在可以同时使用 WDT 和 LPDS。 用于进入和退出 LPDS 的电源驱动程序已经过修改、以支持在退出 LPDS 时自动重新初始化 CC3220硬件 WDT。 过去、问题是每次退出 LPDS 时、您都必须手动重新初始化 WDT (并修改 WDT 驱动程序以支持该功能)、因为它的状态在进入 LPDS 时清除。
    查看 SDK 中的看门狗示例、了解如何将 LPDS 与 WDT 同时使用。 Power_enablePolicy()调用打开 TIRTOS 内核进入 LPDS 的能力,您应该会看到在 usleep()时,设备进入 LPDS。

    如果您需要有关使用 LPDS 运行 WDT 的更多说明、或者您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将再次检查并撰写一篇文章,因为我认为这是关于 LPDS 和 WDT 的第一篇文章可以一起使用:)
    谢谢、
    Taylan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    感谢您的支持。 如您所述、我可以轻松地将 WDT 和 LPDS 与 simplelink_cc32xx_sdk_3_10_00_04结合使用。
    论坛上没有关于这一点的任何其他帖子、并且想分享、也许其他人需要。
    此致、
    Taylan。