This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:API 了解文件系统信息

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100, CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796560/cc3100mod-api-to-know-file-system-information

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3100CC3120UNIFLASH

你(们)好
我们使用 SDK 1.3.0版本服务包进行开发。

我们使用的是文件系统 API、如 sl_FsOpen()、sl_FsClose ()等

是否有任何 API 可以知道可用的文件系统内存空间并列出闪存中的文件名?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 此 API 在 CC3100器件上不可用。 此 API 可在第2代或第3代(CC3120、CC3135)中使用。

    您只能通过 Uniflash 软件列出文件。

    1月