This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:配置 cc3200的 Rx 引脚时出现问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793122/cc3200-launchxl-problem-with-configuring-rx-pins-of-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200ENERGIA

P55是 CC3200上的默认 Rx 引脚、还是我们应该通过软件代码启用它? 如果 我们必须通过软件代码启用它、您能否附上示例? 我必须从 em18 RFID 模块的 TX 引脚发送串行数据

到 cc3200的 Rx 引脚(i.e、P55)并在串行监视器上打印。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请不要在同一问题中打开新主题。 您应继续使用原始版本。

    有关 Energia 的问题、您应该在 Energia 论坛上提出

    • 为了能够将引脚55用作 UART0_TX、您需要将引脚多路复用器设置为 PIN_MODE_3。 这在 SDK 示例 UART_DEMO 中进行了演示。
    • 在 Energia 中、您需要初始化串行接口。 这在许多 Energia 示例中进行了演示、例如 ReadASCIIString。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 示例是为 CCS 编写的? 我们能否在 Energia 中使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 SDK 中的示例仅适用于 CCS 或 IAR。 但 Energia 安装目录包含许多有用的示例。

    正如我在原螺纹上指出的、您是否检查了读卡器的电压输出是否与 CC3200兼容? CC3200数字输入不能承受 TTL。 这意味着将 TTL 器件连接到 CC3200数字输入可能会永久损坏 CC3200芯片。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EM 18 TX 引脚提供 TTL 输出、按照要求我确保微控制器 Rx 引脚为5V 的规格、 根据您所说的内容、我无法连接 em18和 cc3200。 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您无法直接将 TTL UART 连接到 CC3200数字引脚。 您需要使用 learn.sparkfun.com/.../bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide 或类似产品等电压电平转换器。

    我不知道您使用的 EM-18是哪种类型的电路板。 但根据 EM-18的数据表、它看起来具有 TTL 输出。 您有责任根据数据表检查硬件兼容性。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Hnz 对电压转换器的评论外、请参阅以下取自 CC3200参考设计的电压转换器电路。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srivekat、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我将关闭这个线程。 如果您有任何其他查询、请随时在此处发布或在锁定此主题时打开新主题。

    BR、