This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120的寄存器/指令映射

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120, CC3100, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/795342/cc3120mod-register-instruction-map-of-cc3120

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120CC3100CC3220MOD

您好!

我有 一个基于 CC3120MOD (自己的开发)的开发板。它用于连接 到具有 FPGA 的开发板。

可从 FPGA 访问 HIB、复位引脚和 SPI、UART 接口。

我想通过 SPI 接口实现 SDK 中的某些功能、而无需使用硬/软处理器。

问题是、我找不到介绍 CC3120中所有寄存器和命令的文档。 我不想使用 SDK 中的反向工程 C 代码。

是否有这样的文件可以帮助我?

PS:很遗憾、我没有升压板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC31xx 器件命令的详细说明不公开。 对于主机 MCU 的通信、应使用 SimpleLink 驱动 程序(CC3120 SDK 中提供 C 代码)。

    • 有关移植主机驱动程序的信息 、请参阅第19章
    • 此处介绍了主机(UART/SPI)接口工作原理的一些基本原理 。 Wiki 页面适用于 CC3100、但对于 CC3120、它是类似的。

    但是、如果您想在基于命令的接口上使用、您可以选择 CC3220MOD 并 在命令演示应用上上传。此代码将在 AT 命令中转换为主机驱动程序 API 调用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    这对我来说是非常令人伤心的信息。
    我买了一辆车、但只能和一个特殊的司机一起使用(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于这一原因、与 CC31xx 的通信协议非常复杂、因此提供 C 代码形式主机驱动程序的最佳方法。 这种方法最适合用于几乎所有 MCU。 如果不在 FPGA 中使用软件 MCU、我无法想象 VHDL 应该在 FPGA 中实现这种复杂的东西。
    但在 AT 命令应用中使用 CC3220MOD 仍然是一个选项。

    1月