This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200上的默认 DNS 记录

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/792394/ccs-cc3200-default-dns-records-on-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我想知道 CC3200支持的 DNS 记录格式。  我从 swru368b.pdf 文档中了解到、它支持查询模式下的 PTR 和广播模式下的 Bonjour。 我已将 CC3200配置为 HTTP 客户端、不确定文档中所述的两种不同模式的含义。 如果能澄清一下就更好了...

此致、

1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    查询模式是指设备充当客户端并尝试查找服务的时间。 广播模式是指设备注册了服务并正在响应查询的时间。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    好的、我的 http_client 正在尝试使用服务器名称连接到远程主机(服务器)。 假设此操作为"查询"模式、则我假设 DNS 描述格式为 PTR、如规范中所述。 这一假设是否正确?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉、我是根据您在第一个帖子中所做文档的参考来描述对 mDNS 的支持。 对于 DNS、我们支持键入 A、即主机地址。


    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的澄清。

    此致、

    1月