This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:更改 WPA2密码设置

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793903/cc3220moda-changing-wpa2-password-setting

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好

客户使用 CC3220MODA、对从 OTA 更改 WPA2密码设置有疑问。

当他们使用 Uniflash 将 Zip 项目下载到 CC3220MODA 时、可以反映更改的密码设置。

但通过 OTA 更改密码设置时不会反映出来。


是否可以使用 OTA 更改 WPA2密码设置?
如果是、您是否有示例代码?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您谈论的是什么设置? 您是否正在尝试更改现有 WLAN 配置文件的密码? 如果可能、请提供代码片段。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、问题含糊不清。

    >是否要更改现有 WLAN 配置文件的密码?

    是的。

    我将使用下表进行说明。

    e2e.ti.com/.../5102.e2e.xlsx

    ① μ A

    例如、可以在 Uniflash 中设置 WPAv2和密码。

    这些设置可以导出到 Zip 文件中、其中包括 json 文件。

    我可以看到、Json 文件已更新为 WPAv2、并且提供了 WPAv2的密码。

    实际上、如果该 Zip 项目闪存到 CC3220MODA 并启动、

    连接 CC3220网络时需要 SSID 和密码。

    因此、我们可以通过下载 Zip with Uniflash 来更改 WPA 密码设置。

    ② μ A

    还需要使用 Uniflash 创建 OTA 映像。

    如果使用 Uniflash 中的"创建 OTA"、则可以生成 TAR 文件。

    我认为导出的 Zip 文件和创建的 TAR 文件基本上是相同的。

    因此、客户更改了 Uniflash 中的 WPA 密码并为 OTA 创建 TAR 文件。

    OTA 更新完成后、CC3220网络应提供 SSID 并在 TAR 中更改新密码。

    但是、密码尚未更改。  (这意味着 CC3220网络接受旧密码)

    要解决此问题、您需要什么代码?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更新密码的最佳方法是在应用程序代码中使用 SL_WlanSet 与 SL_WLAN_AP_OPT_PASSWORD 参数。 您可以看到 SDK/source/ti/drivers/net/wifi/wlan.h 中如何使用它的示例 您将系统文件写入 Uniflash 的方式-我不相信这些系统文件包含在 OTA 映像中。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我了解 OTA 映像不包含 WLAN 设置。
    我将考虑使用应用程序代码。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴我能提供帮助。 如果您有新问题、可以随时发布新主题。 关闭此主题。

    Jesu