This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:可以使用 CCS 和 XDS200或(?)在定制硬件上调试 CC3220MODA

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/795513/cc3220moda-can-the-cc3220moda-be-debugged-on-custom-hardware-using-ccs-and-xds200-or

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

我希望能够使用 CCS IDE/调试器接口来完全调试目标固件(而不是闪存程序)。

这是否可以使用连接到定制板芯片上正确引脚的 XDS200 (或其他探头型号)以及为调试模式构建代码(例如使用 LAUNCHC3220MODASF 时)来完成?

如果是、CCS IDE 中是否有正确的硬件连接要求以及调试模式固件项目设置的文档?

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    可以、您可以通过 CCS 中的 XDS200或 XDS110调试 CC3220MOD。 在 CC3220 LaunchPad 上、您已经有 XDS110。 您可以使用此 XDS110对模块进行调试。 对于四线制 JTAG、您需要连接 TDI、TDO、TCK、TMS 和 GND。 您可以搜索 e2e 论坛、还有更多有关此主题的主题。

    1月